ルネサス
common.Output
CS+用Python関数の実行結果,またはエラー内容を参照します。
[指定形式]
[設定]
なし
[参照]
CS+用Python関数の実行結果,またはエラー・メッセージ(文字列)
注意
エラー・メッセージを参照できるのは,common.ThrowExceptプロパティで例外を発生させない(False)設定をしている場合のみです。
備考
次のCS+用Python関数が実行されるまで,参照内容を保持します。
[詳細説明]
-
[使用例]
>>>debugger.Memory.Read("data")
0x0
>>>print common.Output
0