build.Compile.Macro


アクティブ・プロジェクトのコンパイル・オプションである,定義マクロの設定/参照を行います。

[指定形式]

build.Compile.Macro = macrolist

[設定]

設定

説明

macrolist

定義マクロを文字列のリストで設定します。

[参照]

定義マクロのリスト

[詳細説明]

-

アクティブ・プロジェクトのコンパイル・オプションである,定義マクロの設定/参照を行います。

-

設定を変更する場合は,参照したリストに対して追加/変更してください。

[使用例]

>>>macrolist = build.Compile.Macro          …現在の設定を参照して定義マクロを追加
>>>print macrolist
['RL78']
>>>macrolist.append('78K')
>>>build.Compile.Macro = macrolist
>>>print build.Compile.Macro
['RL78', '78K']
>>>
>>>macrolist = ['macro1', 'macro2']         …複数の定義マクロを設定
>>>build.Compile.Macro = macrolist
>>>print build.Compile.Macro
['macro1', 'macro2']