build.Link.SectionSymbolFile


アクティブ・プロジェクトのリンク・オプションである,外部定義シンボルをファイル出力するセクションの設定/参照を行います。【CC-RH】【CC-RX】【CC-RL】

[指定形式]

build.Link.SectionSymbolFile = sectionlist

[設定]

設定

説明

sectionlist

外部定義シンボルをファイル出力するセクションを文字列のリストで設定します。

[参照]

外部定義シンボルをファイル出力するセクションのリスト

[詳細説明]

-

アクティブ・プロジェクトのリンク・オプションである,外部定義シンボルをファイル出力するセクションの設定/参照を行います。

-

設定を変更する場合は,参照したリストに対して追加/変更してください。

[使用例]

>>>sec = build.Link.SectionSymbolFile   …現在の設定を参照して外部定義シンボルをファイル出力するセクションを追加
>>>print sec
['R_1', 'R_2']
>>>sec.append('R_3')
>>>build.Link.SectionSymbolFile = sec
>>>print build.Link.SectionSymbolFile
['R_1', 'R_2', 'R_3']