build.Link.SectionStartAddress


アクティブ・プロジェクトのリンク・オプションである,セクションの開始アドレスの設定/参照を行います。【CC-RH】【CC-RX】【CC-RL】

[指定形式]

build.Link.SectionStartAddress = section

[設定]

設定

説明

section

セクションの開始アドレスを文字列で設定します。

[参照]

セクションの開始アドレス(文字列)

[詳細説明]

-

アクティブ・プロジェクトのリンク・オプションである,セクションの開始アドレスの設定/参照を行います。

-

設定を変更する場合は,参照した文字列に対して追加/変更してください。

[使用例]

>>>sec= build.Link.SectionStartAddress  …現在の設定を参照してセクションの開始アドレスを変更
>>>print sec
B_1,R_1,B_2,R_2,B,R,SU,SI/01000,PResetPRG/0FFFF8000
>>>sec = "B_1/0200,R_1,B_2,R_2,B,R,SU,SI/01000,PResetPRG/0FFFF8000"
>>>build.Link.SectionStartAddress = sec
>>>print build.Link.SectionStartAddress
B_1/0200,R_1,B_2,R_2,B,R,SU,SI/01000,PResetPRG/0FFFF8000