build.Link.SectionROMtoRAM
|
アクティブ・プロジェクトのリンク・オプションである,ROMからRAMへマップするセクションの設定/参照を行います。【CC-RH】【CC-RX】【CC-RL】
[指定形式]
build.Link.SectionROMtoRAM = sectionlist
|
[設定]
|
|
sectionlist
|
ROMからRAMへマップするセクションを文字列のリストで設定します。
|
[参照]
ROMからRAMへマップするセクションのリスト
[詳細説明]
- | アクティブ・プロジェクトのリンク・オプションである,ROMからRAMへマップするセクションの設定/参照を行います。 |
- | 設定を変更する場合は,参照したリストに対して追加/変更してください。 |
[使用例]
>>>sec = build.Link.SectionROMtoRAM …現在の設定を参照してROMからRAMへマップするセクションを追加
>>>print sec
['D=R', 'D_1=R_1', 'D_2=R_2']
>>>sec.append('D_3=R_3')
>>>build.Link.SectionROMtoRAM = sec
>>>print build.Link.SectionROMtoRAM
['D=R', 'D_1=R_1', 'D_2=R_2', 'D_3=R_3']
|