プロジェクトと本製品をパックして保存する際の設定を行います。
ここでは,以下の項目について説明します。
[オープン方法]
- | プロジェクト・ツリー パネルにおいて,プロジェクト・ノードを選択したのち,コンテキスト・メニュー→[プロジェクトと開発ツールをパックして保存...]を選択 |
[各エリアの説明]
パック方法を選択します。
プロジェクトとツール一式をすべてパックする
|
プロジェクトと本製品をパックします(デフォルト)。
|
プロジェクトのみパックする
|
プロジェクトのみをパックします。
|
プロジェクトと本製品の保存先を指定します。
絶対パスで直接入力,または[参照...]ボタンをクリックし,フォルダの参照 ダイアログにおいて選択します。
参照...
|
フォルダの参照 ダイアログをオープンします。
フォルダを選択すると,テキスト・ボックスにパスを表示します。
|
備考 1. | [保存場所]エリアで指定可能な文字数は,247文字までです。入力内容が正しくない場合,以下のメッセージがツールチップ表示されます。 |
|
|
フォルダ名が長すぎます。247文字以内にしてください。
|
フォルダ名が247文字を越えています。
|
フォルダ名が不正です。文字(:, *, ?, ", <, >, |)は使用できません。
|
不正なパスを含むフォルダ名が指定されました。ファイル名,およびフォルダ名に文字(:, *, ?, ", <, >, |)は使用できません。
|
プロジェクト・フォルダ以下のフォルダは指定できません。
|
プロジェクト・フォルダ以下のフォルダが指定されました。
|
プロジェクトの保存先フォルダと,保存する対象のプロジェクト・フォルダが同一です。保存場所を変更してください。
|
プロジェクトの保存先のフォルダに,パック対象のプロジェクト・フォルダがあります(例:パック対象のトップ・フォルダにプロジェクト・フォルダ,保存場所にプロジェクト・フォルダの1つ上のフォルダを指定した場合)。
|
備考 2. | パス名を表示しきれない場合は,
が表示されます。
にマウス・カーソルをあわせると,絶対パスをポップアップ表示します。 |
パック対象のトップ・フォルダを指定します。
絶対パスで直接入力,または[参照...]ボタンをクリックし,フォルダの参照 ダイアログにおいて選択します。
参照...
|
フォルダの参照 ダイアログをオープンします。
フォルダを選択すると,テキスト・ボックスにパスを表示します。
|
|
|
フォルダ名が長すぎます。247文字以内にしてください。
|
フォルダ名が247文字を越えています。
|
フォルダ名が不正です。文字(:, *, ?, ", <, >, |)は使用できません。
|
不正なパスを含むフォルダ名が指定されました。ファイル名,およびフォルダ名に文字(:, *, ?, ", <, >, |)は使用できません。
|
プロジェクト・フォルダを含む必要があります。
|
プロジェクト・フォルダを含まないフォルダが指定されました。
|
備考 2. | パス名を表示しきれない場合は,
が表示されます。
にマウス・カーソルをあわせると,絶対パスをポップアップ表示します。 |
[機能ボタン]
|
|
OK
|
本ダイアログをクローズし,設定した条件でプロジェクトと本製品をパックして保存します。
|
キャンセル
|
設定した条件を破棄し,本ダイアログをクローズします。
|
ヘルプ
|
本ダイアログのヘルプを表示します。
|