流用/変換元のプロジェクトのソース・ファイルを,作成するプロジェクトのビルド・ツール用にコンバートする際の設定を行います。
プロジェクト作成 ダイアログにおいて,流用元のプロジェクトのビルド・ツールにCA78K0RまたはCA78K0,作成するプロジェクトのビルド・ツールにCC-RLを設定し,[作成]ボタンをクリック |
プロジェクト作成 ダイアログにおいて,[プロジェクト・フォルダ以下の構成ファイルをコピーして流用する]をチェックしている場合は,本ダイアログをオープンすることはできません。 |
PM+のCA78K0RまたはCA78K0のプロジェクトからのプロジェクト変換で,プロジェクト変換設定 ダイアログにおいて,作成するプロジェクトのビルド・ツールにCC-RLを設定し,[OK]ボタンをクリック |
プロジェクト作成時に,ソース・コンバートを実行するかどうかを選択します。
流用/変換元のプロジェクトのバックアップに関する設定を行います。
ソース・コンバート前のプロジェクト・フォルダとプロジェクト・ツリーに登録されたプロジェクト・フォルダ外のソース・ファイルをバックアップとして保存する場合,このチェック・ボックスを選択します。
本ダイアログがプロジェクト変換設定 ダイアログから表示された場合で,プロジェクト変換設定 ダイアログで[作成場所]に変換元プロジェクトと異なる新しいフォルダを指定した場合,バックアップ対象に変換元のプロジェクト・ファイル(MCU Simulator Online,e2 studio,High-performance Embedded Workshop,またはPM+のプロジェクト・ファイル)は含まれません。 |
流用/変換元のプロジェクトのソース・ファイル,およびプロジェクト一式の保存先を指定します。
絶対パスで直接入力,または[参照...]ボタンをクリックし,フォルダの参照 ダイアログにおいて選択します。
デフォルトでは,“作成中のプロジェクトのプロジェクト・フォルダ_backup”を表示します。すでに同名のフォルダが存在する場合は,フォルダ名に数字(2,3,…,100)が付加されます。
なお,この項目は,[コンバート前のプロジェクト構成ファイルをまとめてバックアップする]をチェックしている場合のみ有効となります。