時間を要する処理を行っている際に,その進捗状況を表示します。
本ダイアログは,実行中の処理が完了した場合,自動的にクローズします。
ここでは,以下の項目について説明します。
[オープン方法]
- | 時間を要する処理において,メッセージが発生した際に自動的に表示 |
[各エリアの説明]
処理中に発生したメッセージを表示します(編集不可)。
現在実行中の処理の進捗状況をバーの長さで表示します。
なお,進捗率が100%に達した場合(右端までバーの長さが達した場合),本ダイアログは自動的にクローズします。
[機能ボタン]
|
|
キャンセル
|
現在実行中の処理を中断し,本ダイアログをクローズします。
ただし,実行中の処理の中断が不可能な場合,このボタンは無効となります。
|