17.5.4	 データ・キュー情報
 といった項目を個々のデータ・キューに対して定義します。
 
 なお,データ・キュー情報として定義可能な数は,1つのIDに対して1個に限られます。
 
  	
  
  
    
 CRE_DTQ ( dtqid, { dtqatr, dtqcnt[:sec_nam ], dtq } );
 | 
  
 
 以下に,データ・キュー情報で記述する項目について示します。
 
 データ・キューのIDを指定します。
なお,
dtqidとして指定可能な値は“0x1~0xff,または名前”に限られます。
 
 備考	 
dtqidに“名前”を指定した場合,CF850V4はIDの自動割り付け処理を行います。なお,名前とIDの対応は,下記形式でシステム情報ヘッダ・ファイルに出力されます。
 
 #define dtqid   数値
 データ・キューの属性(キューイング方式)を指定します。
なお,
dtqatrとして指定可能な値は“TA_TFIFO,TA_TPRIのいずれか”に限られます。
 
 3 )	 データ数
dtqcnt,メモリ領域名
sec_nam
 
 データ・キューのデータ・キュー領域にキューイング可能なデータの最大数,およびデータ・キュー領域用に確保するメモリ領域の名前を指定します。
なお,
dtqcntとして指定可能な値は“0x0~0xff”に,
sec_namとして指定可能な値は“
メモリ領域情報で定義したメモリ領域名
sec_nam”に限られます。
 
 備考	 
sec_namの指定を省略した場合,データ・キュー領域用に確保するメモリ領域は“.kernel_workセクション”となります。
 
 システム予約領域です。
なお,
dtqとして指定可能な値は“NULL”に限られます。