17.5.11 拡張サービス・コール・ルーチン情報
といった項目を個々の拡張サービス・コール・ルーチンに対して定義します。
なお,拡張サービス・コール・ルーチン情報として定義可能な数は,1つの機能コード番号に対して1個に限られます。
以下に,拡張サービス・コール・ルーチン情報の記述形式を示します。
DEF_SVC ( fncd, { svcatr, svcrtn } );
|
以下に,拡張サービス・コール・ルーチン情報で記述する項目について示します。
拡張サービス・コール・ルーチンの機能コード番号を指定します。
なお,
fncdとして指定可能な値は“0x1~0xff”に限られます。
拡張サービス・コール・ルーチンの属性(記述言語)を指定します。
なお,
svcatrとして指定可能な値は“TA_HLNG,TA_ASMのいずれか”に限られます。
拡張サービス・コール・ルーチンの起動アドレスを指定します。
なお,
svcrtnとして指定可能な値は“0x0~0xfffffffeの2バイト境界値,またはシンボル名”に限られます。
備考 拡張サービス・コール・ルーチンを以下のように記述した場合,
svcrtnに指定するシンボル名はfunc_svcになります。
#include <kernel.h>
#include <kernel_id.h>
ER_UINT
func_svc ( VP_INT par1, VP_INT par2, VP_INT par3 )
{
ER_UINT ercd;
............
............
return ( ercd );
}
|