17.5.6	 ミューテックス情報
 といった項目を個々のキューテックスに対して定義します。
 
 なお,ミューテックス情報として定義可能な数は,1つのIDに対して1個に限られます。
 
  	
  
  
    
 CRE_MTX ( mtxid, { mtxatr, ceilpri } );
 | 
  
 
 以下に,ミューテックス情報で記述する項目について示します。
 
 ミューテックスのIDを指定します。
なお,
mtxidとして指定可能な値は“0x1~0xff,または名前”に限られます。
 
 備考	 
mtxidに“名前”を指定した場合,CF850V4はIDの自動割り付け処理を行います。なお,名前とIDの対応は,下記形式でシステム情報ヘッダ・ファイルに出力されます。
 
 #define mtxid   	数値
 ミューテックスの属性(キューイング方式)を指定します。
なお,
mtxatrとして指定可能な値は“TA_TFIFO,TA_TPRIのいずれか”に限られます。
 
 TA_TFIFO:	ミューテックスのロック要求を行った順
 
 システム予約領域です。
なお,
ceilpriとして指定可能な値は“0x1~
基本情報で定義した最大タスク優先度
maxtpri”に限られます。