fputws
ストリーム入出力用ファイルへワイド文字列を出力します。
[指定形式]
#include <stdio.h>
#include <wchar.h>
long fputws(const wchar_t *restrict s, FILE *restrict fp);
[引数]
s 出力するワイド文字列へのポインタ
fp ファイルポインタ
[戻り値]
正常:0
異常:EOF
[備考]
fputws関数はfputs関数のワイド文字対応版です。