ストリーム入出力用ファイルから1つのワイド文字を入力します。
[指定形式]
#include <stdio.h>
#include <wchar.h>
long getwc(FILE *fp);
[引数]
fp ファイルポインタ
[戻り値]
正常:ファイルの終了の時:WEOF
ファイルの終了でない時:入力した文字
異常:EOF
[備考]
読み込みエラーが発生した時、そのファイルに対してエラー指示子が設定されます。
getwc関数はfgetwcと等価ですが、マクロとして実装されているため、fpを2回以上評価することがあります。したがって、fpは副作用を伴わない式にしてください。