指定された文字列を先頭から調べ、別に指定した文字列中の文字以外の文字が先頭から何文字続くか求めます。
[指定形式]
#include <wchar.h>
size_t wcscspn(const wchar_t *s1, const wchar_t *s2);
[引数]
s1 調べられる文字列へのポインタ
s2 s1を調べるための文字列へのポインタ
[戻り値]
s2が指す文字列を構成する文字以外の文字が構成される文字列s1の先頭からの長さ
[備考]
wcscspn関数はstrcspn関数のワイド文字対応版です。