指定された記憶域において、指定された文字が最初に現われる位置を検索します。
[指定形式]
#include <wchar.h>
wchar_t *wmemchr(const wchar_t *s, wchar_t c, size_t n);
[引数]
s 検索を行う記憶域へのポインタ
c 検索する文字
n 検索を行う文字数
[戻り値]
検索の結果見つかった時:見つけられた文字へのポインタ
検索の結果見つからなかった時:NULL
[備考]
wmemchr関数はmemchr関数のワイド文字対応版です。