指定された2つの記憶域の内容を比較します。
[指定形式]
#include <wchar.h>
long wmemcmp(const wchar_t * s1, const wchar_t * s2, size_t n);
[引数]
s1 比較される記憶域へのポインタ
s2 比較する記憶域へのポインタ
n 比較する記憶域の文字数
[戻り値]
s1で指された記憶域>s2で指された記憶域の時:正の値
s1で指された記憶域==s2で指された記憶域の時:0
s1で指された記憶域<s2で指された記憶域の時:負の値
[備考]
wmemcmp関数はmemcmp関数のワイド文字対応版です。