Everything

[ミューテックス]タブ

RI850V4のミューテックス情報(オブジェクト名,IDなど)を表示します。
図A―17  [ミューテックス]タブ
ここでは,次の項目について説明します。
[オープン方法]
- [デバッグ]メニュー→[デバッグ・ツールへダウンロード]を選択
- [表示]メニュー→[リアルタイムOS]→[リソース情報]を選択
[各エリアの説明]
(1) 情報表示エリア
(a) 第1階層
RI850V4のミューテックス情報(オブジェクト名,IDなど)を表示します。
なお,本エリアは,以下に示した項目から構成されています。
オブジェクト名
ミューテックスの現在状態を示すアイコン,およびミューテックスの名前を以下の形式で表示します。
アイコン 名前
なお,名前が未定義の場合には,“ID”が表示されます。
タスクがロック中(待ちタスクあり)
タスクがロック中(待ちタスクなし)
待ちタスクなし
ID
ミューテックスのIDを表示します。
キュー状態
ミューテックスの現在状態を表示します。
Waiting Tasks
待ちタスクあり
Empty
待ちタスクなし
ロック・タスクID
ロックしているタスクのIDを表示します。
属性
タスクのキューイング方式を表示します。
TA_TFIFO
ミューテックスのロック要求を行った順
TA_TPRI
タスクの優先度順
上限優先度
常に,“-”が表示されます。

(b) 第2階層
ミューテックスの待ちキューにタスクがキューイングされている場合に限り,待ちタスク情報(オブジェクト名,IDなど)を表示します。
なお,待ちタスク情報についての詳細は,[タスク]タブを参照してください。
図A―18  [ミューテックス]タブ(待ちタスク情報)
備考1.  待ちタスク情報(オブジェクト名,IDなど)の各セルをダブルクリックした際には,タスクのソース・ファイルをエディタ パネルに表示し,該当部にキャレットを移動します。
2.  待ちタスク情報(現在のタスクSP,タスク・スタック・エリア)のセルをダブルクリックした際には,タスク・スタックの内容をメモリ パネルに表示し,該当部にキャレットを移動します。
[コンテキスト・メニュー]
マウスを右クリックすることにより表示されるコンテキスト・メニューは,クリックする部位により以下のように異なります。
(1) ヘッダ行
表示
表示有無を選択するためのカスケード・メニューを表示します。
選択項目名
選択項目として,以下を表示します。
オブジェクト名,ID,キュー状態,ロック・タスクID,属性,上限優先度
チェック状態
該当項目を表示します。
非チェック状態
該当項目を表示しません。
表記
表記進数を選択するためのカスケード・メニューを表示します。
選択項目名
選択項目として,以下を表示します。
ID,ロック・タスクID,上限優先度
10進数
該当項目を10進数で表示します。
16進数
該当項目を16進数で表示します。

(2) フッタ行
サービス・コール
発行可能なサービス・コールの種類を表示します。
なお,ダウンロードしたプログラムに該当サービス・コールが組み込まれていない(リンクされていない)場合,および該当サービス・コールの処理を実行するうえで必要な条件が整っていない場合には,サービス・コール名がグレー表記となります。
unl_mtx
ミューテックスのロック解除
表示項目のリセット
表示状態(表示有無,表記進数,表示順序,表示幅など)を初期状態に戻します。