RI850V4のレディ・キュー情報(優先度,タスク数など)を表示します。
- [デバッグ]メニュー→[デバッグ・ツールへダウンロード]を選択
- [表示]メニュー→[リアルタイムOS]→[リソース情報]を選択
RI850V4のレディ・キュー情報(優先度,タスク数など)を表示します。
なお,本エリアは,以下に示した項目から構成されています。
|
レディ・キューの現在状態を示すアイコン,およびタスクの優先度を以下の形式で表示します。
|
|
|
|
|
|
キューイングされているタスク(READY状態,またはRUNNING状態のタスク)の総数を表示します。
|
レディ・キューにタスクがキューイングされている場合に限り,実行可能タスク情報(オブジェクト名,IDなど)を表示します。
なお,実行可能タスク情報についての詳細は,
[タスク]タブを参照してください。
図A―28 [レディ・キュー]タブ(実行可能タスク情報)
備考1. 実行可能タスク情報(オブジェクト名,IDなど)の各セルをダブルクリックした際には,タスクのソース・ファイルをエディタ パネルに表示し,該当部にキャレットを移動します。
2. 実行可能タスク情報(現在のタスクSP,タスク・スタック・エリア)のセルをダブルクリックした際には,タスク・スタックの内容をメモリ パネルに表示し,該当部にキャレットを移動します。
マウスを右クリックすることにより表示されるコンテキスト・メニューは,クリックする部位により以下のように異なります。
|
表示有無を選択するためのカスケード・メニューを表示します。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表記進数を選択するためのカスケード・メニューを表示します。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
なお,ダウンロードしたプログラムに該当サービス・コールが組み込まれていない(リンクされていない)場合,および該当サービス・コールの処理を実行するうえで必要な条件が整っていない場合には,サービス・コール名がグレー表記となります。
|
|
|
|
表示状態(表示有無,表記進数,表示順序,表示幅など)を初期状態に戻します。
|