Everything

-PADDING


セクションの終端にデータを埋め込みます。

[指定形式]

-PADDING

 

-

省略時解釈

なし

[詳細説明]

-

セクション・サイズが,セクションのアライメントの倍数となるように,セクションの終端にデータを埋め込みます。

[使用例]

-

以下の場合,.SEC1セクションに1バイトのパディング・データを埋め込み,サイズを0x06バイトにしてリンク処理を行います。

.SEC1セクションのアライメント : 2バイト

.SEC1セクションのサイズ : 0x05バイト

.SEC2セクションのアライメント : 1バイト

.SEC2セクションのサイズ : 0x03バイト

>rlink a.obj b.obj -start=.SEC1,.SEC2/0 -padding

 

-

以下の場合,.SEC1セクションに1バイトのパディング・データを埋め込み,サイズを0x06バイトにしてリンク処理を行うと,.SEC2セクションと重複してしまうため,エラーを出力します。

.SEC1セクションのアライメント : 2バイト

.SEC1セクションのサイズ : 0x05バイト

.SEC2セクションのアライメント : 1バイト

.SEC2セクションのサイズ : 0x03バイト

>rlink a.obj b.obj -start=.SEC1/0,.SEC2/5 -padding

[備考]

-

生成するパディング・データの値は0x00です。

-

絶対アドレス・セクションにはパディングを行わないため,絶対アドレス・セクションのサイズはユーザにて調整してください。