ベクタテーブル・セクションをベクタテーブル・アドレス別に分割して生成します。
[指定形式]
なし
[詳細説明]
- | ベクタテーブル・セクションをベクタテーブル・アドレス別に分割して生成します。 |
- | ベクタテーブル・アドレスの空き領域に対しては,ベクタテーブル・セクションを生成しません。 |
[使用例]
- | ベクタテーブル・アドレス0x14に対してベクタテーブル・セクション".vect14"を生成します。 |
>rlink a.obj b.obj -vectn=14=__dummy -split_vect
|
[備考]
- | 本オプションは,-vectオプションがあると無効になります。 |
- | 本オプションは,-form={object | relocate | library} オプション,-strip オプション,または-extractオプションを指定した場合は無効となります。 |