-DSP_MEMORY_AREA【V1.12以降】
|
FLEXIBLE APPLICATION ACCELERATOR (FAA) と共用するメモリ領域にセクションを配置しません。
[指定形式]
FLEXIBLE APPLICATION ACCELERATOR (FAA) と共用するメモリ領域はセクション配置の対象となります。
[詳細説明]
- | FLEXIBLE APPLICATION ACCELERATOR (FAA) と共用するメモリ領域にセクションを配置しません。 |
[使用例]
- | FLEXIBLE APPLICATION ACCELERATOR (FAA) と共用するメモリ領域にセクションを配置しません。 |
>rlink a.obj b.obj -device=dr5f100pj.dvf -auto_section_layout -dsp_memory_area
|
[備考]
- | 本オプションは,-form={object|relocate|library}オプション,または-stripオプションを指定した場合は無効となります。 |
- | -deviceオプションを指定していない場合,本オプションは無効となります。 |