Everything
3.2.20 ΔΣADコンバータ

以下に,コード生成がΔΣA/Dコンバータ用として出力するAPI関数の一覧を示します。

表 3.20

ΔΣA/Dコンバータ用API関数

API関数名

機能概要

R_DSADC_Create

ΔΣA/Dコンバータを制御するうえで必要となる初期化処理を行います。

R_DSADC_Create_UserInit

ΔΣA/Dコンバータに関するユーザ独自の初期化処理を行います。

r_dsadc_error_interrupt

ΔΣADエラー割り込みの発生伴う処理を行います。

R_DSADC_SyncStart

同期開始許可に設定したΔΣA/D変換を開始します。

R_DSADCm_Start

ΔΣA/D変換を開始します。

R_DSADCm_Stop

ΔΣA/D変換を終了します。

R_DSADCm_GetResult

ΔΣA/D変換結果を読み出します。