以下に,コード生成ツールがペリフェラルインターコネクション用として出力するAPI関数の一覧を示します。
表 3.18
ペリフェラルインターコネクション用API関数
API関数名
機能概要
R_PICn_Create
ペリフェラルインターコネクションを制御するうえで必要となる初期化処理を行います。
R_PICn_Create_UserInit
ペリフェラルインターコネクションに関するユーザ独自の初期化処理を行います。
R_PICn_Timer_SyncStart
同時スタート許可に設定したタイマに対して,スタートトリガを生成します。