以下に,コード生成がタイマ・アレイ・ユニットD用として出力するAPI関数の一覧を示します。
表 3.15
タイマ・アレイ・ユニットD用API関数
API関数名
機能概要
R_TAUDn_Create
タイマ・アレイ・ユニットDnを制御するうえで必要となる初期化処理を行います。
R_TAUDn_Create_UserInit
タイマ・アレイ・ユニットDnに関するユーザ独自の初期化処理を行います。
r_taudn_channelm_interrupt
タイマ割り込みの発生に伴う処理を行います。
R_TAUDn_Channelm_Start
タイマのカウントを開始します。
R_TAUDn_Channelm_Stop
タイマのカウントを停止します。
R_TAUDn_Channelm_Get_PulseWidth
タイマのパルス幅を測定します。