Everything
3.2.24 キーリターン

以下に,コード生成がキーリターン用として出力するAPI関数の一覧を示します。

表 3.24

キーリターン用API関数

API関数名

機能概要

R_KEY_Create

キーリターンを制御するうえで必要となる初期化処理を行います。

R_KEY_Create_UserInit

キーリターンに関するユーザ独自の初期化処理を行います。

r_key_interrupt

キーリターンの割り込みの発生に伴う処理を行います。

R_KEY_Start

キーリターン割り込みの受け付けを許可します。

R_KEY_Stop

キーリターン割り込みの受け付けを禁止します。