Everything

strspn


文字列検索(指定文字を含む最大の長さ)を行います。

[所属]

標準ライブラリ

[指定形式]

#include <string.h>

size_t strspn(const char *s1, const char *s2);

[戻り値]

先頭部分の長さを返します。

[詳細説明]

s1の指す文字列の中で,s2の指す文字列中にある文字(null文字(\0)は除く)のみで構成されている先頭部分の長さを求めます。