strpbrk
文字列検索(最初の位置)を行います。
[所属]
標準ライブラリ
[指定形式]
#include <string.h>
char *strpbrk(const char *s1, const char *s2);
[戻り値]
この文字を指すポインタを返します。s2からの文字がいずれもs1の中に現れなかつた場合は,nullポインタを返します。
[詳細説明]
s2の指す文字列中のいずれかの文字(null文字(\0)は除く)がs1の指す文字列中に最初に現れた位置を求めます。