strncmp
文字列比較(文字数指定)を行います。
[所属]
標準ライブラリ
[指定形式]
#include <string.h>
int strncmp(const char *s1, const char *s2, size_t length);
[戻り値]
s1の指す配列がs2の指す配列より大きい,等しい,または小さいかによって,0より大きい,0に等しい,0より小さい整数を返します。
[詳細説明]
s1の指す配列の文字とs2の指す配列の文字を最大でlength文字比較します。