Everything

strcmp


文字列比較を行います。

[所属]

標準ライブラリ

[指定形式]

#include <string.h>

int strcmp(const char *s1, const char *s2);

[戻り値]

s1の指す文字列がs2の指す文字列と比べて大きい,等しい,または小さいかによって,0より大きい,0に等しい,0より小さい整数を返します。

[詳細説明]

s1の指す文字列とs2の指す文字列とを比較します。