strcspn
文字列検索(指定文字を含まない最大の長さ)を行います。
[所属]
標準ライブラリ
[指定形式]
#include <string.h>
size_t strcspn(const char *s1, const char *s2);
[戻り値]
先頭部分の長さを返します。
[詳細説明]
s1の指す文字列の中で,s2の指す文字列(終わりのnull文字(\0)は除く)の中にない文字のみで構成されている,先頭部分の長さを求めます。