Everything

log10 / log10f / log10l


浮動小数点値の10を底とする対数を計算します。

[指定形式]

#include <math.h>

double log10(double d);

float log10f(float d);

long double log10l(long double d);

[引数]

d 10を底とする対数を求める浮動小数点値

[戻り値]

正常:dは10を底とする対数値

異常:定義域エラーの時は、非数を返します

[備考]

dの値が負の値の時、定義域エラーになります。

dの値が0.0の時、範囲エラーになります。