2引数の小さい方を求めます。
[指定形式]
#include <math.h>
double fmin(double d1, double d2);
float fminf(float d1, float d2);
long double fminl(long double d1, long double d2);
[引数]
d1, d2 大きさを比較する値
[戻り値]
2引数の小さい方
[備考]
fmin関数群は非数を、データが欠けているものとして認識します。一方の引数が非数で、もう一方が数値の場合、数値の値を返します。