Everything

lrint / lrintf / lrintl / llrint / llrintf / llrintl


浮動小数点値を丸め方向にしたがって、最も近い整数値に丸めます。

[指定形式]

#include <math.h>

long int lrint (double d);

long int lrintf(float d);

long int lrintl(long double d);

long long int llrint (double d);

long long int llrintf(float d);

long long int llrintl(long double d);

[引数]

d 整数に丸める値

[戻り値]

正常:dを整数値に丸めた値

異常:範囲エラーの場合は不定

[備考]

dの絶対値が大きすぎる場合、範囲エラーが発生する場合があります。

丸めた値がリターン値型の範囲外である場合のリターン値は未規定とします。