メモリ パネルにおいて,メモリ値の表示桁数の設定を行います。
ここでは,次の項目について説明します。
[オープン方法]
- | メモリ パネルにおいて,コンテキスト・メニューの[表示桁数を設定...]を選択 |
[各エリアの説明]
表示する桁数を10 進数で直接入力により指定します。
指定可能な値の範囲は,現在のメモリ パネルにおける[サイズ表記]の設定により,次のように異なります。
|
|
4ビット
|
2~512注
|
1バイト
|
1~256
|
2バイト
|
1~128
|
4バイト
|
1~64
|
8バイト
|
1~32
|
注 | 偶数値でのみ指定できます(奇数値が入力された場合,1つ大きな値に変更されます)。 |
[機能ボタン]
|
|
OK
|
指定した桁数でメモリ値を表示します。
|
キャンセル
|
設定を無効とし,このダイアログをクローズします。
|
ヘルプ
|
このダイアログのヘルプを表示します。
|