トレース・データの検索を行います(「2.14.8 トレース・データを検索する」参照)。
命令レベル/ソース・レベルを選択して検索することができます。
トレース パネルにおいて,ツールバーの |
トレース パネルにおいて,コンテキスト・メニュー→[検索...]を選択 |
表示内容/設定方法についての詳細は,該当するタブの項を参照してください。
|
検索結果箇所をトレース パネル上で選択状態にします。 ただし,不正な値を指定している場合,またはプログラム実行中は,メッセージを表示し,トレース・データの検索は行いません。 また,トレース パネルが非表示の場合,または他のパネルにフォーカスがある状態からこのダイアログへフォーカスを移動した場合,このボタンは無効となります。 |
|
|
検索結果箇所をトレース パネル上で選択状態にします。 ただし,不正な値を指定している場合,またはプログラム実行中は,メッセージを表示し,トレース・データの検索は行いません。 また,トレース パネルが非表示の場合,または他のパネルにフォーカスがある状態からこのダイアログへフォーカスを移動した場合,このボタンは無効となります。 |
|
ボタンを選択