デバッグ対象コンテキストの選択 ダイアログ
デバッグ対象コンテキストの設定を行います。
図 A.23
ここでは,次の項目について説明します。
-
[オープン方法]
[各エリアの説明]
[機能ボタン]
プロパティ パネルの[デバッグ・ツール設定]タブにおいて,[仮想化支援機能]カテゴリ内[デバッグ対象コンテキスト]プロパティを選択することにより表示される[...]ボタンをクリック
(1)
デバッグ対象コンテキスト一覧エリア
デバッグ対象コンテキストの一覧を表示します。
チェック・ボックスを選択すると,選択したコンテキストについてデバッグ対象として扱います。
デフォルトは未選択状態です。
ボタン
機能
OK
デバッグ対象コンテキストの設定を終了し,このダイアログをクローズします。
すべて初期値に戻す
すべてのデバッグ対象コンテキストのチェック・ボックスをデフォルト値(未選択)に設定します。
キャンセル
デバッグ対象コンテキストの変更を破棄し,このダイアログをクローズします。
ヘルプ
本ダイアログのヘルプを表示します。