メモリ・マッピングの設定をメモリ種別ごとに行います。
注意 | 選択したマイクロコントローラがマルチコア対応版の場合,コア(PE)の選択を切り替えることにより,PEごとのメモリ・マッピングの状況を表示します(「2.9 コア(PE)の選択」参照)。 |
図 A.25 | メモリ・マッピング ダイアログ【Full-spec emulator】【E1】【E20】 |
図 A.26 | メモリ・マッピング ダイアログ【シミュレータ】 |
ここでは,次の項目について説明します。
[オープン方法]
注意 | プログラム実行中は,このダイアログをオープンすることはできません。 |
[各エリアの説明]
新たに追加するメモリ・マッピングの情報を指定します。
このエリアはシミュレータ以外では常に無効です。
追加するメモリ・マッピングのメモリ種別を次のドロップダウン・リストより選択します(デフォルトで選択される項目は使用するデバッグ・ツールに依存します)。
|
Temporary
|
ユーザ・プログラムからアクセス可能なテスト用の領域です。
[Access prohibited]と重なる領域にのみ追加できます。
|
なお,メモリ・マッピングが可能な属性/サイズは次のとおりです。
○:可能
-:不可
追加するメモリ・マッピングの開始アドレスと終了アドレスを指定します。それぞれのテキスト・ボックスに,16進数を直接入力します。
ただし,次の指定の場合,新たにメモリ・マッピングを追加することはできません(このエリアの[追加]ボタンをクリックした際に,メッセージを表示します)。
- | メモリ種別として[Temporary]を選択した際に,指定したアドレス範囲が[Access prohibited]以外のメモリ領域と重複している場合 |
この項目は常に無効です。
|
|
|
|
追加
|
このエリアで指定した内容をメモリ・マッピングに追加します。
追加されたメモリ・マッピングは,[マッピング済みメモリ一覧]エリアに表示されます。なお,[OK]ボタンを押下するまでは,変更内容の設定は行われません。
|
追加メモリ・マッピング指定エリアで追加したメモリ・マッピングと,マイクロコントローラ内のメモリ・マッピングの情報を表示します。
このエリアを編集することはできません。
|
メモリ種別
|
次のメモリ種別を表示します。
- | Cluster Emulation RAM (xxx)注1 |
- | Global Emulation RAM (xxx)注1 |
- | Extend Data Area (xxx)注1 |
- | Configuration Setting Area |
|
|
アドレス範囲
|
アドレス範囲を<開始アドレス>-<終了アドレス>で表示します。
“0x”を付与した16進数表示固定です。
|
|
サイズ
|
サイズを10進数で表示します(単位:バイト/Kバイト注3)。
|
|
アクセス幅
|
アクセス幅を表示します(単位:ビット)。
|
- | Self,PCU等の固有名称(例:PCU,Self,Primary,Secondary) |
注 3. | 1024の倍数の場合のみ,Kバイト単位で表示します。 |
|
|
|
|
削除
|
このエリアで選択しているメモリ・マッピングを削除します。
削除できるメモリ領域は,ユーザが追加したメモリ・マッピングのみです(マイクロコントローラ内のメモリ・マッピングを削除することはできません)。
|
[機能ボタン]
|
|
|
|
OK
|
現在設定されているメモリ・マッピングをデバッグ・ツールに設定し,このダイアログをクローズします。
|
|
キャンセル
|
メモリ・マッピングの変更を無効とし,このダイアログをクローズします。
|
|
ヘルプ
|
このダイアログのヘルプを表示します。
|