-loop
<コンパイル・オプション / 最適化オプション>
[指定形式]
-loop[=<数値>]
-
省略時解釈
loop=2です。
[詳細説明]
ループ展開の最適化を行うかどうかを指定します。
loopオプションを指定した場合、ループ文(for, while, do-while)を展開します。
<数値>で、最大で何倍の展開を行うかを指定することができます。<数値>は1~32の整数を指定することができます。<数値>を指定しなかった場合は2とします。
本オプションの省略時解釈は、optimizeオプションとspeed, sizeオプションの指定に従います。詳細は、speed, sizeオプションを参照してください。
[備考]
optimize=0 または optimize=1 のときは本オプションの指定は無効です。