-scope
<コンパイル・オプション / 最適化オプション>
[指定形式]
-
省略時解釈
optimizeオプションによって省略時解釈が変わります。
optimize=maxオプションの場合はnoscopeと解釈します。
optimize=max以外の場合はscopeと解釈します。
[詳細説明]
scopeを指定した場合、サイズの大きい関数について、最適化範囲を複数に分割してコンパイルします。
本オプションは、プログラムによって実行性能に影響しますので、性能チューニング時に試してください。