-branch_chaining 【V3.03.00 以降】
<コンパイル・オプション / 最適化オプション>
[指定形式]
-branch_chaining
[詳細説明]
-
コードサイズの小さな分岐命令を使用します。コードサイズの小さな分岐命令を使用するために、最終的な分岐先まで直接分岐するのではなくて、分岐先を、行き先が同じ他の分岐命令にすることがあります。
本オプションの省略時解釈は、optimizeオプションとspeed, sizeオプションの指定に従います。
詳細は、speed, sizeオプションを参照してください。
[備考]
コードサイズは小さくなりますが、実行速度が低下します。
オプション-g_lineの指定なしで本最適化を利用すると、ステップ実行時の挙動に影響がでる場合がございますのでご注意ください。
-speedオプションを指定した場合は本オプションを無視します。
-optimize=0または1を指定した場合は本オプションを無視します。