-tfu_version【V3.05.00以降】
<コンパイル・オプション / 最適化オプション>
[指定形式]
-tfu_version={v1|v2}
-
省略時解釈
-tfuオプションを指定していない場合、未指定。-tfuオプションを指定している場合、v1。
[詳細説明]
三角関数演算器のバージョンを選択します。v1を指定した場合TFU v1が、v2を指定した場合TFU v2が選択されます。
-tfuオプションが未指定の場合に本オプションを指定するとエラー (E0511152) になります。