Everything

build.Common.UseDPFPU


アクティブ・プロジェクトのコンパイル・オプションである,倍精度浮動小数点処理命令を使用するかどうかの設定/参照を行います。【CC-RX】

[指定形式]

build.Common.UseDPFPU = bool

[設定]

設定

説明

bool

倍精度浮動小数点処理命令を使用するかどうかを設定します。

True :倍精度浮動小数点処理命令を使用したコード生成を行います。

False :倍精度浮動小数点処理命令を使用したコード生成を行いません。

[参照]

倍精度浮動小数点処理命令を使用する場合 : True

倍精度浮動小数点処理命令を使用しない場合 : False

[詳細説明]

-

アクティブ・プロジェクトのコンパイル・オプションである,倍精度浮動小数点処理命令を使用するかどうかの設定/参照を行います。

[使用例]

>>>build.Common.UseDPFPU = True
>>>print build.Common.UseDPFPU
True
>>>