Everything

build.Compile.PreprocessedSourceFileOutputFolder


アクティブ・プロジェクトのコンパイル・オプションである,プリプロセス処理したソース・ファイル出力フォルダの設定/参照を行います。【CC-RH】【CC-RL】

[指定形式]

build.Compile.PreprocessedSourceFileOutputFolder = folder

[設定]

設定

説明

folder

プリプロセス処理したソース・ファイルを出力するフォルダのパスを文字列で設定します。

[参照]

プリプロセス処理したソース・ファイルを出力するフォルダのパス

[詳細説明]

-

アクティブ・プロジェクトのコンパイル・オプションである,プリプロセス処理したソース・ファイル出力フォルダの設定/参照を行います。

[使用例]

>>>build.Compile.PreprocessedSourceFileOutputFolder = "/ProjectDir/Output_Vx.xx.xx"
>>>print build.Compile.PreprocessedSourceFileOutputFolder
%ProjectDir%\Output_Vx.xx.xx
>>>