Everything

build.Link.RangeOfDebugMonitorArea


アクティブ・プロジェクトのリンク・オプションである,デバッグ・モニタ領域の範囲の設定/参照を行います。【CC-RL】

[指定形式]

build.Link.RangeOfDebugMonitorArea = area

[設定]

設定

説明

area

デバッグ・モニタ領域の範囲を「先頭アドレス-終了アドレス」形式の文字列で設定します。

[参照]

デバッグ・モニタ領域の範囲

 

注意

このプロパティを設定/参照できるのは,”デバッグ・モニタ領域を設定する" (build.Link.SetDebugMonitorArea)の設定が”はい(範囲指定)” (DebugMonitorArea.SpecifiedAddressRange)の場合のみです。

[詳細説明]

-

アクティブ・プロジェクトのリンク・オプションである,デバッグ・モニタ領域の範囲の設定/参照を行います。

[使用例]

>>>build.Link.RangeOfDebugMonitorArea = "FE00-FFFF"
>>>print build.Link.RangeOfDebugMonitorArea
FE00-FFFF
>>>