Everything

build.Compile.PrecisionOfDoubleType


アクティブ・プロジェクトのコンパイル・オプションである,double型およびlong double型の精度の設定/参照を行います。【CC-RH V1.02.00以上】

[指定形式]

build.Compile.PrecisionOfDoubleType = precision

[設定]

設定

説明

precision

double型およびlong double型の精度を指定します。

指定可能な値を以下に示します。

種類

説明

PrecisionOfType.Single

double型およびlong double型を単精度浮動小数点型(4バイト)として扱います。

PrecisionOfType.Double

double型およびlong double型を倍精度浮動小数点型(8バイト)として扱います。

[参照]

設定されている値

[詳細説明]

-

アクティブ・プロジェクトのコンパイル・オプションである,double型およびlong double型の精度の設定/参照を行います。

[使用例]

>>>build.Compile.PrecisionOfDoubleType = PrecisionOfType.Single
>>>print build.Compile.PrecisionOfDoubleType
Single
>>>