本タブでは,SMSアセンブル・フェーズに対して,次に示すカテゴリごとに詳細情報の表示,および設定の変更を行います。
本タブは,SMSを持つマイクロコントローラの場合のみ表示します。
SMSアセンブラの詳細については,スタートメニューのRenesas Electronics UtilitiesのSMS Assembler Users Manualをご参照ください。
SMSアセンブラの出力ファイルはファイル名:<拡張子を除く入力ファイル名>.h,出力フォルダ:[共通オプション]タブの[出力ファイルの種類と場所]カテゴリの[中間ファイル出力フォルダ]です。Cソース・ファイルでインクルードしてご使用ください。 |
プリプロセスに関する詳細情報の表示,および設定の変更を行います。
文字コードに関する詳細情報の表示,および設定の変更を行います。
警告メッセージに関する詳細情報の表示,および設定の変更を行います。
SMSアセンブルに関するその他の詳細情報の表示,および設定の変更を行います。