定周期割り込みINTRTCの発生に伴う処理を行います。
備考 本 API 関数は、定周期割り込みINTRTCに対応した割り込み処理r_rtc_interruptのコールバック・ルーチンとして呼び出されます。
[指定形式]
static void r_rtc_callback_periodic ( void );
[引数]
なし
[戻り値]
なし
定周期割り込みINTRTCの発生に伴う処理を行います。
備考 本 API 関数は、定周期割り込みINTRTCに対応した割り込み処理r_rtc_interruptのコールバック・ルーチンとして呼び出されます。
[指定形式]
static void r_rtc_callback_periodic ( void );
[引数]
なし
[戻り値]
なし