リアルタイム・クロックにカウント値を設定します。(カレンダモード設定時)
[指定形式]
#include “r_cg_macrodriver.h”
#include “r_cg_rtc.h”
void R_RTC_Set_CalendarCounterValue ( rtc_counter_value_t counter_write_val );
[引数]
I/O |
引数 |
説明 |
I |
rtc_counter_value_t counter_write_val; |
カウント値(年,月,日,曜日,時,分,秒) |
備考 カウント値 rtc_counter_value_t についての詳細は、R_RTC_Set_CounterValueを参照してください。
[戻り値]
マクロ |
説明 |
MD_OK |
正常終了 |
MD_BUSY1 |
カウント処理を実行中(設定変更前) |
備考 MD_BUSY1が返却される場合は、カウンタの動作開始待ち時間が短いことに起因している可能性があるため、ヘッダ・ファイルr_cg_rtc.hで定義されているマクロRTC_WAITTIMEの値を大きくしてください。