リアルタイム・クロックに対するクロック供給を停止します。
備考1.
本 API
関数を呼び出しにより、リアルタイム・クロックはリセット状態へと移行します。
このため、本API関数の呼び出し後、制御レジスタへの書き込みは無視されます。
備考2.
本 API
関数では、周辺イネーブル・レジスタnのRTCENビットを操作することにより、リアルタイム・クロックに対するクロック供給の停止を実現しています。
このため、本API関数の呼び出しを行った際には、RTCENビットを共用しているほかの周辺機能(インターバル・タイマなど)に対するクロック供給も停止することになります。
[指定形式]
void R_RTC_Set_PowerOff ( void );
[引数]
なし
[戻り値]
なし