R_RTC_Set_CalendarAlarmOn
アラーム割り込み機能を開始します。(カレンダモード設定時)
[指定形式]
#include
“r_cg_macrodriver.h”
#include “r_cg_rtc.h”
void
R_RTC_Set_CalendarAlarmOn ( uint8_t enb_set );
[引数]
I/O |
引数 |
説明 |
I |
uint8_t
enb_set; |
アラームイネーブル |
備考1.
以下に、アラームイネーブル enb_setの各ビットに対する意味を示します。
[戻り値]
なし